This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:负载调节

Guru**** 2602755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712329/tps65262-2-load-regulation

器件型号:TPS65262-2

大家好、客户将使用 TPS65262-2为 Altera FPGA 供电。 它需要外部的电压精度  对于1.1V 电源轨、直流/直流电源应处于+/-2.7%范围内。

如何在  温度范围内使用1%容差反馈电阻器计算 TPS65262-2的输出电压精度?

谢谢。

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为输出精度可以满足您在1.1V 电压轨上+/-2.7%的要求。

    1、反馈电阻误差会给输出电压带来误差。 对于1.1V 输出电压、最坏的情况应该是 RFBtop 的电阻增加1%、 而 RFBtop 的电阻减少1%。 在我的计算中、Vout 将约为1.110V、这会导致 Vout 产生0.9%的误差。

    另一个问题来自 Vref。 精度为1%、这也会导致输出电压产生1%的误差。

    总误差约为1.9%、因此可满足您的2.7%要求。

    此外、请记住、估算基于最坏情况。 所有误差都设置为相同的极性。 在实际情况下、我认为 Vout 精度应该好得多。

    此致、

    Sam