This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:Cyclone 5的电压精度(Intel)

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711409/tps62822-voltage-accuracy-for-cyclone5-intel

器件型号:TPS62822

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS62822并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑将 TPS62822用于 Cyclone 5 (Intel FPGA)。

在所有条件下、内核1.1V 都需要+/-3%的极高电压精度。

TPS62822具有+/-1%的精度、但仅指定了电压、需要考虑电阻精度、负载调节、线路重新配置和负载瞬态。

我担心我是否能满足所有条件。

我想将另一种具有更高基准精度(小于1%)的器件作为一种方法。

请告诉我有哪种器件。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我很高兴为您提供帮助。

    TPS62822的数据表指定了直流工作条件(稳态)的精度:
    基准电压
    线路调节
    负载调节

    在本应用手册中:
    www.ti.com/.../slva423.pdf
    可以计算基准电压的影响和电阻分压器的容差。 负载和线路调节可在顶部添加(但首先将负载或 Vin 值的相应参数相乘)。

    我考虑过您的客户案例、假设:
    电阻容差为-0.1%
    -5V 输入电压
    -2A Iload
    -1.1V 输出电压
    -0.6V Vref
    Vref 精度为-1%

    在这种情况下、整个直流最坏情况对输出电压精度的影响为1.65%。 考虑到交流+直流精度的目标值总共为3%、剩余的1.45%是交流条件剩余的裕度、这意味着负载瞬态。 由于我对客户负载的压摆率和阶跃没有太多指示、因此我建议客户根据数据表上的曲线进行最后一次评估。

    通常、具有更好 Vref 精度(小于1%)的器件有助于增加交流精度的裕度。

    我是否可以询问客户案例的负载瞬态条件是什么、以便我可以进行更多调查并提供更好的器件建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢你的答复。

    您发送的应用手册非常有用。

    我有一些问题、请提供建议。

    --

    (1)我还会在客户的情况下进行阻塞。 (与您一样。)  

    电阻容差为-0.1%
    -5V 输入电压
    -2A Iload
    -1.1V 输出电压
    -0.6V Vref
    Vref 精度为-1%

    Vref/(Vo)=0.6/1.1=0.55

    deltaVo/ =+/-2xTx (1-Vref/ )=+/-2x0.1%x (1-0.55)=0.09%

    TPS62822具有1%的基准精度。

    因此、计算得出的直流最坏情况精度为1.09%、与  1.45%的结果不符。

    我想知道差异。

    (2) FPGA 的功耗未固定、现在客户正在考虑最坏的情况。

    因此,我不能提供任何资料。

    (3)我担心客户不想使用0.1%电阻器、因为它非常昂贵、而且没有库存。

    他们更喜欢使用具有高基准精度的器件。

    您能否告诉我们哪款器件适用。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我很高兴您发现 AppNote 对您有所帮助。 在这里、我的答案是:

    1) 1)在我之前的评论中、我写的1.45%是交流调节的余量、1.65%是直流精度。 无论如何、我报告的直流精度数值与我的计算结果不符、我将在下面进行解释。  

    正如我在前面的评论中所说、从电阻器和 Vref 导致的1.1%的电路精度开始、您仍需要考虑典型的线路和负载调节。

    我只考虑了负载调节、因为 Vin 调节会使输出电压补偿精度、而不代表最坏的情况。 然后:

    Δ_load_DC=0.2 %/A * 2 a=0.4%

    由于该0.4%是典型值,因此我将增加10%以保证安全: 0.4%*1.1=0.45% circa

    这意味着:Δ t_tot_DC=1.1%+0.45%=1.55%(这是我错误报告的数字)

    因此:Δ t_tot_ac= 1.45%

    2)和3)如果没有客户负载情况、建议使用任何器件是没有意义的。 如果不是全部、我看到的大多数 FPGA 电源用例都使用0.1%电阻器。 使用1%电阻意味着、与到目前为止所用的外壳数相关、您需要从 Vref 中重新获得0.5%的精度。 我可以告诉您、在应用的整个工作范围(温度和输入电压范围)内获得小于1%的精度通常是极其困难和昂贵的。

    我会说、当客户可以为您提供电气规格时、请回来。 您还可以向他们询问热性能规格、因为在 温度和 Vin 方面、可能有一个器件在特定工作条件下具有非常严格的 Vref 精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    感谢您的答复和详细解释。

    我知道应使用0.1%的电阻精度、这是常见值。

    我将与客户分享您的信息。

    非常感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一