This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:热关断

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711849/lm5064-thermal-shutdown

器件型号:LM5064

LM5064是否具有热关断功能?

如果是、请告诉我阈值和消除迟滞值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    是的。 默认限值为150C、其中控制器禁用外部 FET。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    感谢你的答复。
    是否有从关断状态释放的迟滞值?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    过热警告和关断阈值可通过 PMBus 进行编程。
    关断后、器件可复位
    向操作(01h)寄存器写入0h、然后写入80h、或者
    VIN 循环通电或
    在 UVLO/EN 引脚上复位

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您将介绍通过二极管引脚进行温度监测的内容。

    我不想知道这一点。 我想知道器件热关断的相关信息。

    数据表中没有关于热关断的说明。

    最好的地方
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    该器件(控制器 IC)不具有热关断功能、因为它不会耗散大量功率或通流、因此无需热保护。

    此致、
    Rakesh