This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:使用 TPS560430反相 DCDC

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710679/tps560430-inverting-dcdc-using-tps560430

器件型号:TPS560430

大家好

如果我们问 TPS560430、您是否介意?

客户计划使用 TPS560430配置反相 DCDC。
输入:12V
输出:-15V/0.3A (最大值)

那么、我们想计算 Cout 和 L、您是否有一些文档来计算它?
我们应该参考以下文档吗?
http://www.ti.com/lit/an/snva722b/snva722b.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    更多应用手册供您参考、以及如何设计逆变器。
    www.ti.com/.../slva933.pdf
    www.ti.com/.../slva910a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我编写了一份应用手册、该文章应在下周发布。 您可以搜索'LVAE10'在下周获取该信息、或发送电子邮件至我:neal-zhang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal San

    非常感谢您的合作!
     我们可以获取该文档。

    此致、

    大田松本