This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:电流源 LM134/234最大输出电压 CAN#39;t 高于17V

Guru**** 2378970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711265/lm234-current-source-lm134-234-max-output-voltage-can-t-go-above-17v

器件型号:LM234

您好!

我使用电流源 LM234芯片输出恒定1mA 电流、负载在1K 到30K 之间变化。 LM234的 V+由 DCDC 提供+32V 电压。

LM234的输出只能驱动低于15K 的负载、当负载高于15K 时、输出电压不会按比例增加、最大输出电压仅为17V 左右。  因此、当负载为30K 时、输出电压仅为17V、电流仅约为0.566mA (17/30)。 有人可以帮助我解决这个问题吗? 非常感谢。

下面是 TI 数据表中的原理图和参考电路、VDD 为32V、负载低于 W4和 W3。

谢谢、此致

Yanjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanjun、您好!

    我将尝试在工作台上重复此操作。 您使用的确切器件型号是什么?

    当您提到负载大约为15K 时、这是否是有效的负载电阻? 我对您的负载电路有点困惑。

    我将私下向您发送消息、我们可以将此问题脱机。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    感谢您的回复。 我发现问题是由不合格压敏电阻引起的。 在我移除变阻器后、电路工作正常。

    另一个问题:
    您能否帮助推荐一些可替代参考电路中的1N457的 SMD 二极管? 我们需要获得精确的1mA 输出。 IN457现已停产、我找不到任何正向电压(0.6V)和温度系数(LM234芯片的负10倍)相同的 SMD 二极管。

    此致
    Yanjun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanjun、您好!

    MMBD1201/MMBD1202 (SOT-23-3)或 FDLL914A (SOD-80)在性能上是相似的。

    FDLL914A 的 Fairchild 数据表具有一个典型性能曲线(第3页、图6)、这表明正向电压温度系数大约为-1.43mV/°C、If 为1mA、而 Ta=25°C 时典型正向电压大约为615mV

    www.fairchildsemi.com/.../1N914.pdf

    希望这对您有所帮助、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、非常感谢您的支持。