This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:补偿网络

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712184/tps54232-compensation-network

器件型号:TPS54232

您好!

我的客户在其补偿设计中遇到错误。 他使用的是24V 的输入电压、3.3V 的输出电压、0.5-1A 的输出电流。 其补偿网络是一个56pF 串联电容器。  和33k Ω 电阻器并联68pF 电容器。

Webench 设计具有 一 个与22pF 电容器并联的23.7k Ω 串联电阻器和1.2nF 电容器。

是否有用于确定适当组件值的计算器或工具?

谢谢