This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801功能确认

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711798/tps62801-tps62801-function-confirm

器件型号:TPS62801

您好!

TPS62801 VSEL/MODE 引脚具有多功能

我们可以使用外部电阻器选择输出电压(16个可选 Vout)。

加电后(VSEL→模式)、该引脚配置为模式选择输入。

这个引脚上的低电平选择"省电模式"运行、而一个高电平选择强制"PWM"运行。

这意味着我们必须使用一个 GPIO 来控制我们需要哪种模式?

如果我们不使用 GPIO 来控制高电平/低电平、引导后是低电平(省电模式)?

我的应用 是:输出电压1.0V,强制 PWM 操作。

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    这个问题似乎与这个问题重复: e2e.ti.com/.../711746

    请在发布前检查/搜索 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    由于我们的客户发布了该信息、并收到了上述警告消息。

    所以,我帮助他再次发帖,但他的帖子似乎没有问题。

    此致、

    LIN