This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:建议用于输入纹波

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712195/lp8758-e0-recommended-for-input-ripple

器件型号:LP8758-E0

您好!

我们的客户正在考虑减少输入滤波器以减少器件、并为每个通道准备了滤波器。  
它们试图使它们成为2通道的公共。

从输入纹波的角度来看、是否有一个建议的配置来一次共享2通道?
查看数据表 P.15、我认为 B0和 B2、B1和 B3适合输入纹波、对吗?

每个通道的规格条件如下。
+ 1.55V:最大1.6A
+ 1.05V:最大1.8A
+ 0.9V:最大1.1A
+ 2.0V:最大0.7A

请给我建议。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!
    只要输入滤波器电容器具有完全相同的紧密连接在一起的输入、就不必为每个通道放置输入滤波器电容器。 如果您确实希望将它们分为两通道共享;然后根据您的负载电流、更有道理地共享1.6A 与1.1A、1.8A 与0.7A。
    如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢!
    Phil