This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:3.5A 双输入电池管理器、可在未连接电池的情况下工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711972/bq24161b-3-5a-dual-input-battery-manager-that-can-work-with-no-battery-connected

器件型号:BQ24161B

您好!

对于一个项目,我需要找到一个电池管理器:

  • 可向系统/电池输出3.5A 电流。
  • 可与锂聚合物电池或 LiFePO4电池配合使用(它可以是不同的芯片)
  • 可根据系统负载限制电池充电电流、从而让系统以全功率运行。
  • 接受5V 壁式输入(3.5A)
  • 接受5V USB 输入 (高达3A、USB-C)
  • 可以在未连接电池的情况下工作
  • 如果墙壁已断开连接、则可以自动从墙面切换到 USB、即使未连接电池、输出也不会中断
  • 如果墙壁重新连接、可以自动从 USB 切换到墙壁、即使未连接电池、也不会中断输出
  • 可由 μ I²C (或 SPI)监控

您是否有这样的设备?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    我们当前的 bq2416xx 仅支持2.5A。但是、我建议将电源多路复用器与 bq2589x 系列或 bq2419x 系列配合使用、以在所需的电源之间进行切换。

    谢谢、

    Michael Emaunel