This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57140-Q1:电源正常延迟配置

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710380/tps57140-q1-powergood-delay-configuration

器件型号:TPS57140-Q1

您好!

我将在我的设计中使用该电路。 我能否设置电源正常输出延迟。  

仅限迟滞振幅电平。 没有与时序相关的东西。 是否有任何选项可以延迟将电源正常状态置为有效?  

在我的设计中、这个"POWERGOOD"直接连接到微控制器、所以如果出现任何短脉冲/直流(微秒)、微控制器将立即响应。 因此、我希望在延迟的情况下使电源正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    虽然数据表中未指定、但很可能有一个小型内部抗尖峰脉冲滤波器。 根据您需要的延迟大小、您可以考虑添加外部抗尖峰脉冲电路或仅添加简单的 RC 延迟。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。

    在我的设计中、该 POWERGOOD 信号连接到微控制器复位引脚。 因此、微控制器可以响应微秒的电源正常变化。

    在输出电压波动的短时间内、电源正常信号将保持稳定? 或者、它将响应微秒脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    PGOOD 上可能有一个内部抗尖峰脉冲滤波器。 我现在将查看具体细节。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    我在 PGOOD 上看不到任何电气特性时序、因此我不会依赖内部抗尖峰脉冲滤波器来使微控制器不跳闸。 正如 Tim 所说、简单的外部 RC 滤波器会有所帮助。
    此外、它变为低电平的 PGOOD 跳闸点是基准电压的92%和109%

    谢谢
    -Arief