This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:输入电压低于 Vout 时

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711992/lm76003-when-input-voltage-is-lower-than-vout

器件型号:LM76003

大家好、

对于 LM76003、当输入电压降至编程的 Vout 以下时会发生什么情况? 我计划将其用于电池输入应用、而对于电池输入、在冷启动情况下、电压可降至~3.5V。 器件是否会停止工作、或跟随输入电压、或其他情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件突然降至3.5V、则很可能会损坏 FET。