This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GUI 中 PTC 温度值错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710942/bq40z50-r2-ptc-temperature-wrong-value-in-gui

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好!
我们正在进行新项目的研发、其中包含 BQ40z50 IC。 我们已经成功启动了与电路板的通信。

我们注意到、放置在 FET 附近的 PTC 热敏电阻始终在 GUI (bqStudio)中显示相同的温度、即使在其冷却或加热时也是如此。 我们使用 PRF15BE103RB6RC PTC。

为什么会发生这种情况/我们如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50仅支持 NTC 热敏电阻(25摄氏度时为10千欧)用于温度测量(数据表第9.2.2.3.4节)。
    PTC 热敏电阻可用于热保护(数据表的安全 PTC 热敏电阻部分9.2.2.3.6)、但该温度仅用于安全目的、使用该热敏电阻的监测计不会测量实际温度。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我认为这是 GUI 中的一些错误、因为"FET 温度"字段的值以摄氏度为单位。 此外、我注意到它会发生变化、具体取决于4倍 NTC 热敏电阻温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查"温度启用"和"温度模式"设置是否针对电池和 FET 温度正确设置。
    热敏电阻的默认系数也基于 Semitec 103AT。
    如果温度测量使用不同的 NTC、则需要重新计算系数。
    有关说明和计算器、请访问 www.ti.com/.../slua398www.ti.com/.../slua398
    此致、
    Swami