This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:LM46002-Q1异常输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709403/lm46002-q1-lm46002-q1-abnormal-output

器件型号:LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46002

设计

当我仅提供24V 输入 而未启用 TI 时,我发现 Vout 的电压为1.7V。 它的正常输出剂量?

此时、每个引脚输出电压都如下所示

我的原理图如下所示,请帮助检查我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出上无负载时的测试条件是否为? 如果是这样、快速上升的输入电压可以将高侧 FET 和电感器上的电流容耦合到输出电容器。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是引脚在无负载的情况下具有电压是正常的、但在实际应用中、如果电压为1.652V、我的外设可能会工作。 这种情况是否有任何解决办法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您为 VIN 加电时、您能否检查 SW 节点波形、并查看在 EN 引脚处于低电平时是否有任何开关动作?

    是否有办法将 LM46002的输出与其他电路隔离以防止其他外设的任何反馈?

    谢谢

    -Arief