This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:充电禁用功能

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711835/bq24032a-charge-disable-function

器件型号:BQ24032A

大家好、

我想问两个问题。

1)
"P-FET 反向栅极体二极管是否断开以防止体二极管导通"是否指 Q2没有体二极管(红色部分)?
我相信这一点、但希望在情况下予以确认。



2)
数据表显示了以下有关 DPPM 引脚的信息。
------------------------

------------------------
我认为"通过将 DPPM 引脚驱动为高电平来禁用充电" 表示在这种情况下 Q2完全关闭(断开连接)。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    1)这意味着栅极体二极管关断以防止导通
    2) 2)在这种情况下、Q2将关闭。 但是、如果 OUT 电压降至 VBAT 以下、Q2再次导通、器件进入补充模式。