This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:DCP010505B 启动电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP010505B, DCPA10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711234/dcp010505b-dcp010505b-start-up-current

器件型号:DCP010505B
主题中讨论的其他器件: DCPA10505

您好、先生:

  当我针对60mA 负载使用 DCP010505B 时。 我发现、当我启动时、我将具有大电流。 大约5秒后、这将是正常的。 我使用它参考数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷:

    申请  您的 DCP010505BP 完整原理图、包括输入和输出电 容器类型和电容值。 输入电容器的位置。

    1A.是 DCP010505同步。 开/关引脚、用于控制开/关功能的引脚14是断开/无连接>

     

    2、5V 输入电源 DCP010505BP 的额定电流和浪涌电流额定值是多少?

    2A。 当施加初始输入功率时、输出电压 t 是可能的、 DCP010505输入浪涌电流 将负载其输入5V 电源。  

    2b.   在 DCP010505BP 输入电源上放置示波器探头  加电模式下、DCP010505BP Vin 5V 输入数据的特征是什么?

    2c.   是在初始上电期间、5V 输入电压降至4V 以下。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.no 连接

    对于 DCP010505BP (2个 DCP+200mA U20 LDO LM1117-3.3)、U19 LM1117-5V 为1A 输出。 DCP 的输入电流大约为400mA。

    是 在初始上电期间、5V 输入电压降至4V 以下。 是的、它将低于3V 的 somtimes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei:

    为 DCP010505原理图添加了两个库、

     根据您的数据备注、 5V 输入电源(M1171-5V)(包括 LM1171-3V3)上似乎有(2) DCP01050

    根据 您的数据备注, 5V 输入电源(LM1171-5V)(包括 LM1171-3V3OUT 电压)上似乎有(2) DCP01050。

    1. 关于 C172 0.1µF (104 value)(更改为2.2µF Ω、它非常靠近 DCP010505BP。

    A、。 DCP010505 系列所需的最小输入陶瓷电容 为2.2µF μ F 。 2.2µF μ F 陶瓷电容器 位于 输入引脚1 (Vin (+)和引脚2 (Vin (-)之间非常靠近

    启动期间的输入浪涌电流可能会在负载输入5V 电源 LM1171-5V 范围内使输入电压降至4V 以下。

    有关 浪涌电流的规格 DCP010505详细信息、请参阅下文

     

     

    2.还有另一个直接替换转换器1W、DCPA10505P,可降低软启动浪涌电流。 相同的封装类型和相同的引脚功能它直接替代了 DCP010505BP

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei

    DCPA10505链接是

    Tom