This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:如何连接 DDR3L、LPDDR4、LPDDR3等的 PMIC 引脚 存储器类型?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS650830, TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712192/faq-tps650830-how-to-connect-pmic-pins-for-ddr3l-lpddr4-lpddr3-etc-memory-types

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS22969TPS650832TLV62080

如何连接 DDR3L、LPDDR4、LPDDR3等的 PMIC 引脚 存储器类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65083x 支持多种类型的 DDR 存储器:DDR3L、DDR4L、LPDDR3、LPDDR4和 DDR4RS。

    对于 LPDDR3:

    将 VR4输出连接到 VDDQ、VDD2和 VDDCA 轨或1.2U (1.2V 轨)
    使用负载开关控制1.8U 电源轨或 VDD1电源轨。
    建议使用1.8A 电源轨的 TPS22969负载开关(TPS650830和 TPS650832为 VR2、TPS650831为 VR5)
    使用1.8U_2.5U_POL 信号或 PGB 引脚启用负载开关。
    使用比较器 VSB 监控1.8U
    将 ENB 和 ENVR4连接到 SLP_S4#以对电源轨进行排序。

    对于 LPDDR4:

    将 VR4输出连接到 VDDQ、VDD2和 VDDCA 轨或1.1U (1.1V 轨)
    使用分立式稳压器为2.5U 轨或 VDD1轨供电。
    建议使用3.3V 电源轨的 TLV62080稳压器
    使用1.8U_2.5U_POL 信号或 PGB 引脚启用稳压器。
    使用2.5V 至1.8V 范围内的电阻分压器、通过比较器 VSB 监控2.5U
    将 ENB 和 ENVR4连接到 SLP_S4#以对电源轨进行排序。

    对于 DDR3L:

    将 VR4输出连接到 VDDQ 轨或1.35U (1.35V 轨)
    DDR3L 存储器无需1.8V 或2.5V 电源轨、因此、
    将 V1.8A 连接到 VSB、以避免 PMIC 出现紧急关断。
    可以不使用 PGB。

    将 ENB 和 ENVR4连接到 SLP_S4#以对电源轨进行排序。