This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:如何进入深度睡眠模式 DS4/5?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712189/faq-tps650830-how-do-i-enter-deep-sleep-modes-ds4-5

器件型号:TPS650830

如何进入深度睡眠模式 DS4/5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于在 V5A_DS3打开的情况下深度睡眠:

    将"1"写入 EC_SLP_S4或 EC_DS4、然后将 SLP_SUS#下拉至逻辑低电平。 这将在 SLP_SUS#为低电平时使 V5A_DS3保持开启状态。

    要在深度睡眠期间关闭 V1.8A、请向寄存器 V18ACNT x34的位0&1写入"00"。