This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:您能帮助了解紧急关断吗?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712187/faq-tps650830-can-you-help-to-understanding-emergency-shutdown

器件型号:TPS650830

您能帮助理解紧急停机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是紧急停机?

    紧急关断是设备可能运行的模式。 在此模式下、DPWROK 被驱动为低电平、以向系统发出即将关断的警报。 接下来、所有稳压器都将被禁用、并通过 PMIC 中的200 Ω 放电电阻器进行放电。 1Hz 时钟也被禁用。

    设备如何退出紧急关机?

    在发生以下事件之一之前、器件将保持此关断状态:

    PWRBTNIN 检测从高电平到低电平的转换
    ACOK 检测到从低电平到高电平的转换
    PMIC 上的所有输入电源均已移除

    紧急停机的可能原因是什么?

    电源故障
    电源正常状态持续10ms 变为低电平、而 EN 为高电平、这可能是由以下原因引起的:
    VR 达到电流限制、导致输出电压降至 PG 阈值以下
    PGx、ENx 和 VSX 引脚和接线配置不正确
    外部电源轨或外部电源轨上的电流过大、无法及时通电
    如果您在调试阶段看到关闭、最可能的原因是
    软件关闭
    向 SDWNNTL 寄存器 x49的位0写入‘1’
    硬件关闭
    将 SHUTDOWNZ 拉至逻辑低电平、(接地)。

    热故障
    芯片上的任何芯片温度监控器都达到130C。
    按住按钮 x 长时间。
    有关设置和操作、请参阅寄存器 x14 PBCONFIG

    紧急停机模式下的内部 LDO 会怎样?

    当所有 VR 和 VTT LDO 在紧急关断模式下关闭时、内部 LDO 不会关闭。 这些内部 LDO 包括:LDO3V、LDO5V、V3P3A_RTC 和 VREF1V25。 实际上、如果器件的 VIN 有效(VIN > UVLO)、这些内部 LDO 绝不会在任何状态下关闭。