This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:TPS65083x 可以由5V 电源供电吗?

Guru**** 2413260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712185/faq-tps650830-can-tps65083x-be-powered-by-5v-supply

器件型号:TPS650830

TPS65083x 可以由5V 电源供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用5V 电源为 TPS65083x 供电。 您将需要添加一个辅助升压或电荷泵、以6V 至21V 的电压为 VIN 和 VINLDO3供电。 这样可以避免 PMIC 的 UVLO。

    您可以使用5V 输入电源为 VIN5VSW 供电、也可以使用5V 输入为栅极驱动器(VREG1、VREG2和 VREG4)供电。 对于 VIN5VSW 选项、在 EN5VSW 达到所需电压(如4.5V)后、使用5V 的分压器打开 EN5VSW。 如果您不为 VIN5VSWor VREG 提供5V 电源、则升压转换器上的负载将更高、以便为 LDO5V 负载供电。

    栅极驱动器可需要高达~250mA 的直流电流、但峰值电流要高得多。 幸运的是、VREG 上的输入电容器可以提供峰值电流、但较大的电容会增加升压转换器的浪涌电流。
    因此、建议使用 EVM 在您的应用输出电压和电流下测试 DRV 电流。