This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:如何设置 VCNS 比较器的电阻分压器?

Guru**** 2438860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712183/faq-tps650830-how-to-set-resistor-divider-for-vdcsns-comparator

器件型号:TPS650830

如何为 VDCNS 比较器设置电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDCNS 比较器检测输入电压何时从低电平变为高电平。 从低电平到高电平转换的阈值可配置为从5.4V 到6V。 比较器阈值为1.2V、因此需要分压器。 由于该电阻分压器始终与电池电压相连、因此需要使用大电阻器来降低电池的 Iq。 对于电阻分压器、建议顶部为1Mohm、底部为249k Ω。


    如果不使用 VDCSNS 功能、则可以将其连接到 GND、并且不需要 VIN 提供电阻分压器。 默认情况下、不使用 VDCNS 不会对设计产生太大影响、因为来自 VDCNS、VCRT 电源的中断默认被屏蔽、并且仍然必须通过寄存器 X51中的位6启用。