This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940:REGOUT 引脚和 VSS 之间的电阻低。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711519/bq76940-bq76940-low-resistance-between-regout-pin-and-vss

器件型号:BQ76940

您好、WM、

我根据数据表 bq76940的图8.3进行了连接、以实现12秒配置。

我向 TS1引脚提供了3V 的启动信号。 提供启动信号后、我能够观察到 CAP1、CAP2和 CAP3引脚电压>3V。

我检查了 REGOUT 引脚电压 wrt VSS、并观察到它为300mV。

我认为我的源极跟随器电路有一些问题。

因此、我将18.8v 从第5个单元转换为 regscr。

我再次启动了器件并检查了 cap1、CAP2和 cap3 >3V 之间的电压

REGOUT 引脚到 VSS 电压的增益为300mV。

我尝试检查 REGOUT 引脚上是否短路、并且能够观察到该引脚上的低电阻为45欧姆。

我有另一个工作板、我检查了其 REGOUT 引脚到 VSS 的电阻、并观察到它位于 Mohms。

您能不能建议哪些因素会导致 REOUT 引脚到 VSS 的电阻变为低电平。

我希望我的 RCA 能够为您提供正确的方向。

请找到随附的电路图以供参考。

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    原理图看起来模糊、但我没有看到 REGOUT 出现问题。 检查电容器上或引脚与接地之间或网络上其他位置是否短路。 如果对网络施加高压、IC 可能会损坏。 检查并找到损坏处并进行修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    我检查了 REOUT 引脚和 VSS 处的电容器短路。 我发现 REGOUT 和 VSS 上的电阻为45欧姆。

    我移除了电容器并检查了电容器是否短路。 电容器正常。

    在 FET 上施加46.1v。  请查看以下电压。

    BAT-VC10s = 15.8v

    VC10x-VC5s = 15.7v

    VC5x-VSS = 14.4V

    CAP1-VSS = 3.2V

    CAP2-VC5x = 3.2V。

    CAP3-VC10x = 3.2V。

    BAT-vxx = 46.1V

    REGOUT-VSS = 300mV。

    Regscr - VSS = 10V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    电压看起来合理、但 REGOUT 除外。 有松动、短路或 IC 损坏的东西。 由于它不是电容器、因此您可以尝试提起 IC 引脚、以确保断开 IC 引脚会使45欧姆电阻消失、然后再更换 IC。