This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940从低侧应用到高侧应用的电流分流器变化

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711743/bq76940-bq76940-current-shunt-change-from-low-side-to-high-side-application

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60

您好!

当前设计需要与系统接地(为了使 MCU 控制 BQ76940), 已知可以通过隔离式设计解决该问题,但空间和成本有限。

我希望采用高侧电流分流电路设计、您能否通过以下模型为橙色模块提供更好的建议?

BTW、另一个项目将使用 Bq40z60来解决相同的问题、如果解决方案可以一起使用、则会更好。

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、
    从概念上讲、您的图表应该可以很好地工作。 由于复杂性和成本的增加、并且由于要求可能随特定系统需求而变化、因此我们没有针对电池系统的标准建议。 TI 的信号链人员应该能够推荐器件、您可以访问 www.ti.com/currentsense、如果您对器件有疑问、请发布论坛问题。