This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电池平衡

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712113/bq76940-bq76940-cell-balance

器件型号:BQ76940

您好!

我对 BQ76940有疑问。 当 BQ76940用于外部平衡时、是否可以同时平衡电池5和电池6、电池10和电池11?

谢谢、此致、

莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、
    是的。 当使用所有电池或保留 bq76940引脚的编号时、电池5和6位于不同的电池组中、可以同时进行平衡。 也适用于电池10和11。 相邻电池平衡限制在同一组内、其中输入电阻器是共享的、引脚对组基准具有特定的限制。