Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 主题中讨论的其他器件:AM3354、
您好!
问题很简单。 我们有一个使用 tps6217c 和 am3354构建的系统。
我们希望通过按住 PB_IN 超过8秒来关闭系统。 这将重新启动系统,而不是将其关闭。 我们的系统由单节锂离子3.7V/4.2V 电池供电
我们检查了 VUSB 和 AC_IN 线路、它们保持不变。
我们回顾了 AM3354和 TPS65217之间的互连、并根据应用手册"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"执行了所有操作
我们使用的是 tps65217C
您能给我们一些提示、说明我们如何能够根本解决问题。
非常感谢
Yann