This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:需要在 PMIC 上执行的参数和功能测试列表

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711963/tps65217cevm-required-list-of-parametric-and-functional-test-to-be-carried-out-on-pmic

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65217

你(们)好  

这是 K Harshavardhan。

请您提供基本参数、这些参数必须在 TPS65217CEVM 中进行检查/测试。  

2. EVM 中需要的功能测试是什么。

3.向我们简要介绍一下 PMIC 的应用、如 ADAS 或其他任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65217主要用于电池供电的应用、这些应用也使用带有 WLED 背光面板的 AM335x Sitara 处理器。

    它通常不用于车辆内置的 ADAS (需要 AEC-Q100认证)、但通常用于不需要扩展温度范围的车辆的第三方附加设备(某些人可能会称这些驾驶员辅助设备)。 例如 GPS 导航系统、"黑盒"驾驶员监控、eCall SOS 系统、仪表板摄像头等

    您需要在 EVM 上执行的测试将取决于应用。 如果未使用 WLED 驱动器、则无需对其进行测试。 电池充电器也是如此。 您至少应该在轻负载、满载和最坏情况瞬态响应(负载阶跃)下测试每个直流/直流转换器和 LDO、以查看其是否满足您的系统要求。