This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:启动延迟电路问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712036/lmz35003-start-up-delay-circuit-question

器件型号:LMZ35003

大家好、团队成员

我的通信客户在其智能天线产品中使用 LMZ35003将12V 转换为10V。 它们希望延迟 LMZ35003的启动。

由于 LMZ35003是第一级电源转换器、因此任何 MCU 都无法控制 INH/UVLO 引脚。 它们使用599kohn 和91kohm 电阻作为 INH/UVLO 引脚上的分压器、并在 INH/UVLO 引脚和 GND 之间放置一个4.7uF 电容、以延迟启动。

1.在 INH/UVLO 引脚上添加4.7uF 电容器是否存在任何潜在风险? 它是否会影响 INH/UVLO 功能?

2.是否有更好的解决方案来延迟 LMZ35003的启动?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据电阻分压器(Ruvlo1 = 599kOhm 和 Ruvlo2 = 91kOhm)、使用 数据表中的公式3、它们的 Von 将为9.47V。 延迟启动的建议方法是增大 Von 阈值。 在 INH/UVLO 上放置一个电容器是延迟启动的另一种方法、不会影响 INH/UVLO 功能。  

    此致、

    Jimmy