This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65916:应该使用哪条 I2C 总线?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712148/faq-tps65916-which-i2c-bus-should-i-use

器件型号:TPS65916

我应该使用 I2C1还是 I2C2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C2是 I2C1的子集- I2C1可以访问所有寄存器、包括 AVS 寄存器。

    I2C2只能访问 AVS 寄存器。 如果预计通用 I2C 总线(I2C1)的流量较大、则应使用该器件、以确保能够毫不延迟地执行 AVS 自适应。

    如果只使用一条总线、则应选择 I2C1以获得全局访问。 I2C2还没有专用引脚、但在 GPIO_2和 GPIO_4上进行多路复用。 因此、使用 I2C2可避免将这些 GPIO 用于其他功能(enable1和 DVFS_DAT、RESP。 REGEN2、DVFS_CLK)。