This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65916:开漏 GPIO 可上拉至什么电压?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712146/faq-tps65916-what-voltage-can-the-open-drain-gpios-be-pulled-up-to

器件型号:TPS65916

上拉 GPIO 时应使用什么电压?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的"数字信号和一些专用模拟信号汇总"表描述了每个 GPIO 信号的电平。 VTC 为1.8V、VIO 与 VIO_IN 的电压相同、根据应用的不同、为1.8V 或3.3V。 如果 GPIO 被列为失效防护(例如 GPIO_0)、则开漏信号最高可上拉至5.25V 如果未将其列为失效防护(例如 GPIO_6)、则上拉电压不得超过 GPIO 的电压电平、即 VRTC 或 VIO。

    请注意、每个 GPIO 都将在 VCC 供电后的前6ms 配置为输入、这是器件根据 OTP 设置进行初始化所需的时间。 因此、不建议将任何 GPIO 上拉至在此期间有效的信号、例如 VRTC 或常开 VIO 信号。

    例如、GPIO_0通常用作3.3V 负载开关的使能端。 如果您希望其电压为1.8V、建议将 GPIO_0上拉至 VDDS18V (SMPS4)而不是 LDOVRTC、以便在提供 VCC 时不会激活3.3V 开关。