This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65916:如何对 VCCA 和 VIO 电源进行定序?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712145/faq-tps65916-how-should-vcca-and-vio-supplies-be-sequenced

器件型号:TPS65916

此器件的输入电源定序有哪些要求?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCCA 必须在 VIO 被提供前提供、这是因为当 OTP 被载入时、VIO 输出缓冲器可能会改变。

    因此、VIO 应该被定序为在 VCCA 被应用后斜升。 通常、VIO_IN 应由与处理器相同的 VIO 电源供电、该电源也必须在 PMIC 之后进行定序。 这可以是开关式3.3V 电源轨、也可以是 PMIC 的1.8V 输出。

    如果没有有源放电、VIO 的放电速度可能低于 VCCA。 这不会影响系统可靠性、唯一的负面影响是它可能会导致 VIO 泄漏(最终会使 VIO 放电)。

    除了泄漏电流之外、即使在 VCCA=0V 时为 VIO 提供高达3.6V 的电压、也不存在任何问题。