This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65916:我是否应该使用 PWRON 或 POWERHOLD 来打开器件?

Guru**** 2615055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712143/faq-tps65916-should-i-use-pwron-or-powerhold-to-turn-on-the-device

器件型号:TPS65916

我应该如何启用该器件?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、建议使用 POWERHOLD (GPIO_5)来启用和禁用 PMIC。 POWERHOLD 不需要任何软件来保持 PMIC 打开、因为 POWERHOLD 是其自身的功率确认。 POWERHOLD 也没有去抖时间(PWRON 具有15ms 去抖时间)、因此 POWERHOLD 提供了更快的上电序列。 关于断电、即使电源意外移除、也是处理器要求满足断电顺序的要求。 因此、建议将前置稳压器的电源正常信号连接到 POWERHOLD、或在 VCC 电源上使用监控器并将其复位输出连接到 POWERHOLD。 这允许系统在供电时开启、并在断电之前禁用 PMIC、以确保仍然满足处理器的断电顺序。

    如果需要使用按钮来打开 PMIC、则可以使用 PWRON。 PWRON 应被连接至一个在按下时短接至 GND 的开关。 使用 PWRON 加电后、PMIC 将保持开启8秒、在此期间必须通过软件设置 DEV_ON 位以使 PMIC 保持开启。 然后、要关闭 PMIC、软件必须将 DEV_ON 设置为0。 PWRON 不能被永久连接至低电平、这是因为这将触发"long_press_key"函数、因此 PMIC 将在6至12秒后断电。 在断电之前、如果电源突然中断、您必须小心禁用 PMIC。 处理器应从电源正常信号或监控器接收一些中断、指示系统电源正在下降、并应通过将 DEV_ON 设置为0来禁用 PMIC、以便 PMIC 能够完成断电序列。