This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:TPS7A30和 TPS7A49

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708299/tps7a30-tps7a30-and-tps7a49

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件:TPS7A49TPS7A39

我使用的是 TPS7A49和 TPS7A30。  输入电压分别为+/- 15VDC、输出电压分别为+/- 10VDC。  输出电流消耗非常低—大约为12mA。  下面是我的原理图中的一个片段、其中显示了它们的连接。  就我所能说的,他们是通过书来联系的。  标记为引脚9的引脚指的是电源板。  输入和输出滤波电容器为 X7R、放置在靠近器件的位置。  这些器件通过手工焊接到多个首批 PCB 上进行测试。  因此、未焊接电源板。  但是、功耗很低、以至于 IC 甚至不会受到最轻微的温控。  我的问题是、两个 IC 有时会但并非总是会在输出电压中出现一些漂移。  具体而言、输出电压在大约0.1Hz 的频带内漂移约为1mV 至1Hz 以下的位。  这种漂移很容易在示波器上看到。  除此之外、输出看起来安静、没有明显的振荡。  这种漂移是我的应用程序中的一个关键故障、我们迫切需要修复。  我注意到这些部件很难获得。  您认为我们是否可能收到了启动部分?  TI 是否在这些 IC 上发现了该问题?  非常感谢您的最早答复。  提前感谢您对这种情况所提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这是我第一次听到这类问题。 TPS7A49和 TPS7A30现已上市多年。 如果可以、请提供您看到的内容的示波器图。 虽然电源焊盘不是理想的、GND 被连接至 GND、所以可能会对性能产生一些影响。 您能在我们的 EVM 上看到同样的问题吗?

    您是否知道添加几 mA 的人工负载是否有助于解决该问题? 这可以通过在反馈分压器中使用较小值的电阻器来轻松实现。

    我想知道什么应用对这个低频漂移很敏感。 如果可以、请与您分享 LDO 的原理图。

    注意:我们确实推出了新型 TPS7A39、它将这两个器件合并到一个器件中并增加了启动跟踪功能。 但是、这基于与 TPS7A49/30相同的拓扑结构、因此如果这些实际上是我们的器件、并且您看到了问题、那么您也可以在 TPS7A39中看到问题。

    我希望这能为您提供一些想法。


    此致

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请参阅以下内容、了解如何在 e2e 上插入图像。  遗憾的是、论坛对必须如何将图像附加到帖子中有点挑剔。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    减小 FB 环路中的电阻器是否有助于解决该问题、或者您是否仍然看到该问题?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  这些器件在此应用中输出大约20mA 的电流。  我正在使用的反馈电阻器为149k 和20k、它们从稳压器产生10伏的输出 。149k 相当高、其约翰逊噪声可能并不重要。  我可以更改为15k 和2.0k 电阻、就像一个示例一样。  电阻器值减少10倍应将电阻器噪声降低 sqrt (10)或3.15X。  今天下午我将尝试这个改变--另一位工程师今天上午正在使用该设备进行其他测试。

    值得一提的是、在给定10V 输出的情况下、通过稳压器的噪声增益是反馈电阻器设置为无增益(即等于 Vref 的输出电压)时的8.5倍。  我确信这是我的问题的一部分。  当然、在非常低的频率下、降噪电容器不起作用、而一个电容器牢固地位于1/f 区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续措施、减小电阻确实有所帮助。  考虑到器件在输出10伏电压时的噪声增益、我可能只是处于其噪声性能的极限。  1/f 噪声始终是稳压器的关键所在-我希望 TI 继续尝试寻找新的工艺和拓扑来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我很高兴这对我有所帮助。 既然如此、我认为根本原因是 LDO 在空载到某些负载之间的所有转换模式。

    在空载操作中、LDO 尝试确保寄生泄漏不允许 VOUT 漂移。 因此、在该阶段、它实际上会将非常小的电流灌入 GND。

    当负载出现时、LDO 现在正在调制导通元件以按照设计调节 VOUT。 在此阶段(通常在1-20mA 范围内)、根据 LDO 的不同、您可能会遇到微小的变化(即 VOUT 变化 mV)。 因此、通过减小 FB 电阻器、可以将空载电流提高到足够高的水平、使 LDO 始终处于调节模式、从而避免先前观察到的(漂移)。

    如果我能够更详细地了解这种低频振荡对您的设计有何影响、我可以更好地与我们的设计人员合作、了解如何改进。

    如果您有任何其他问题、请随时提问。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器始终处于负载下、因此我认为减小电阻器只需降低电阻器的约翰逊噪声、并降低转换器的任何输入基准电流噪声的影响。  由于由这些稳压器供电的电路的设计有些不寻常、我对漂移感到担忧。