This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:如何对 VCC1和 VIO 输入进行定序?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712130/faq-tps659037-how-should-vcc1-and-vio-inputs-be-sequenced

器件型号:TPS659037

如何打开这些输入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC1必须在 VIO 被提供前提供、否则某些内部电平转换器的输出将是未知的。

    因此、VIO 应该被定序为在 VCC1被应用后斜升。 如果 VIO 由 PMIC 生成、则该值在本质上是给定的、但也可以通过外部电源(例如、使用 VCC1轨的电源正常信号作为 VIO 轨的使能)来实现。

    在没有有源放电的情况下、VIO 放电速度可能低于 VCC1。 这不会影响系统可靠性、唯一的负面影响是它可能会导致 VIO 泄漏(最终会使 VIO 放电)。 除了泄漏电流之外、即使在 VCC1=0V 时 VIO 电压高达3.6V、也不存在任何问题。