This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:我是否应该使用 PWERHOLD 或 PWRON 来开启 PMIC?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712129/faq-tps659037-should-i-use-pwerhold-or-pwron-to-turn-on-the-pmic

器件型号:TPS659037

如何打开 TPS659037?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、建议使用 POWERHOLD (GPIO_7)来启用和禁用 PMIC。 POWERHOLD 不需要任何软件来保持 PMIC 打开、因为 POWERHOLD 是其自身的功率确认。 POWERHOLD 也没有去抖时间(PWRON 具有15ms 去抖时间)、因此 POWERHOLD 提供了更快的上电序列。 关于断电、即使电源意外移除、也是处理器要求满足断电顺序的要求。 因此、建议将前置稳压器的电源正常信号连接到 POWERHOLD、或在 VCC 电源上使用监控器并将其复位输出连接到 POWERHOLD。 第二个选项是将 POWERHOLD 永久连接到高电平(例如、连接到 LDOVRTC_OUT)、并将电源正常或监控器复位连接到 RESET_IN。 这些配置中的任何一种都允许系统在供电时打开、并将在断电之前禁用 PMIC、以确保仍然满足处理器的断电顺序。

    如果需要使用按钮来打开 PMIC、则可以使用 PWRON。 PWRON 应被连接至一个在按下时短接至 GND 的开关。 使用 PWRON 加电后、PMIC 将保持开启8秒、在此期间必须通过软件设置 DEV_ON 位以使 PMIC 保持开启。 然后、要关闭 PMIC、软件必须将 DEV_ON 设置为0。 PWRON 不能被永久连接至低电平、这是因为这将触发"long_press_key"函数、因此 PMIC 将在6至12秒后断电。 在断电之前、如果电源突然中断、您必须小心禁用 PMIC。 处理器应从电源正常信号或监控器接收一些中断、指示系统电源正在下降、并应通过将 DEV_ON 设置为0来禁用 PMIC、以便 PMIC 能够完成断电序列。 RESET_IN 可用作硬件选项来禁用 PMIC、但将 RESET_IN 设置为高电平将再次启用 PMIC、因此在 RESET_IN 设置为低电平后、不会通过按钮对其进行门控。

    请注意、如果在热复位期间切换 RESET_OUT (TPS6590376和 TPS6590377中的 BOOT1=1)、则必须使用 POWERHOLD。 如果在热复位期间在 RESET_OUT 被切换时 POWERHOLD 被设定为0V、PMIC 将被关闭。 BOOT1=1可用作 AM572x 器件勘误表(问题 i862)的权变措施。