This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:数据表方程误差?

Guru**** 2615865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711713/ucc28780-data-sheet-equation-error

器件型号:UCC28780

我希望我不会在这里混淆、但数据表第8.2.2.3节(第41页)的第一段中似乎有一个错误。  DS 显示"...反射到次级侧的 CCLAMP [在初级侧]的等效电容(CCLAMP/NPS^2)"、但不应是(CCLAMP * NPS^2)、还是(CCLAMP / NSP^2)?

假设理想变压器中的 NPS = 2:1、然后查看初级侧、次级侧的阻抗将为4倍、或电容器的电容将为1/4x。  回看另一种方法、初级绕组的阻抗看起来与次级绕组的阻抗大约为1/4x、因此初级绕组上的电容器看起来会是原来的4倍。  换言之、二次侧初级侧的电容为 CPRI * NPS^2或 CPRI/NSP^2。

我或 DS 出错了吗?  结论是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerrit、您好!

    实际上、您在我们的数据表中发现了一个错误。  第41页上的正确公式应为 CPRI * NPS^2。  替代表单(CPRI/NSP^2)也有效、但由于我们尚未在 DS 中定义"NSP"、因此我们将使用乘法表单。  

    感谢您的发现并提请我们注意。  TI 可能需要一些时间来更正和发布官方出版物、但请在您自己的副本中注明。

    谢谢、此致、
    Ulrich