This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:能否在不使用 OTP 的情况下运行 PMIC 或修改 OTP?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712125/faq-tps659037-can-i-run-the-pmic-without-otp-or-modify-the-otp

器件型号:TPS659037

能否重新编程 OTP 设置以符合我的设计要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、由于在 TI 最终测试期间对 OTP 进行编程、因此需要在订单前定义 OTP。 此外、如果没有编程的 OTP、器件无法启动、它需要定义输出电压、序列、GPIO 定义等