This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700EVM-610:BQ25101 + BQ29700电路设计

Guru**** 2615905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708561/bq29700evm-610-bq25101-bq29700-circuit-design

器件型号:BQ29700EVM-610

您好 TI 团队

我有新的电池器件型号 RJD3048充电和保护电路设计。 请附上原理图和电池的文件。 我的电池充电器设计可实现40mA 的快速充电。 平均输出电流约为4.4mA、峰值电流约为350mA。  请帮助您检查我的设计是否适用于此电池?  

此外、当电池电压低于截止最小电池电压时、电池是否能够充电?

谢谢

最好的 rgds

请访问  e2e.ti.com/.../battery-charging-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../RJD_5F00_Series_5F00_Rev2016_5F00_battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -保护器 FET 两侧的接地似乎是相同的,实际上使 FET 短路:您不想这样做。

    您是否根据您的应用电流确定了 FET 的大小?
    谢谢
    Onyx