This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160B-Q1

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704806/tps4h160-q1-tps4h160b-q1

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、  

我在包括 TPS4H160B 芯片在内的电路板中遇到了问题。  

出现过流时的恢复故障无效(nFAULT 保持低电平且输出保持低电平),我不明白原因;连接到 µC Ω 的 CS 信号是否存在设计问题?  

提前感谢、

Mickaël μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在测试负载阶跃?

     电流限制设置是什么?

    标称电流是多少?

    INx 是否由电流感测控制?

      过流后、负载是否完全断开或恢复到标称负载?  

    您能否发送原理图?

    如果过载触发温度关断并且 INx 为高电平且该电平为高电平(闭锁)、FAULT 可能会保持低电平。  在这种情况下、应触发 INX 以进行恢复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们认为问题已经解决、因为我的问题没有得到解答。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、

    问题在于 THERM 引脚上拉和下拉、这是一个原理图错误。

    此致、

    Mickaël μ A。