This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCSEL LED 驱动器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711822/vcsel-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92515

现在我有一个项目 wnat 使用 VCSEL LED (请参阅下面的规格)、输入5V、并控制它在3ms、关-60ms、开-3ms、关-60ms……

我不确定应该使用哪种 LED 驱动器。 由于终端设备是移动设备、因此存在大小限制。

1.电源模块:但 FB 电压太大、无法调节恒流。

照明驱动器:与 TPS92515类似、但它需要外部二极管和电感器、电路板尺寸较大。

3.闪光灯 LED 驱动器:我不确定闪光灯 LED 驱动器是否能够处理如此频繁的开关周期。

电源 驱动电流可能高达3A、这是一种激光 LED。 根据驱动器解决方案、电流规格可能会修改、但至少为1.5A。

请帮您建议任何组件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要250mA 电流?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!
     
    它可以是3A、Vf=2.5V。

    但它仍然取决于驱动器解决方案、但至少为1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Ppeak 与电流和 VF 不匹配。 如果线圈为3A、VF 为2.5V、即7.5W。 TPS92515可实现2A 的连续电流、并且应能够在占空比为3mS/(3ms + 60ms)< 5%时运行相当高的频率。 由于需要高电流、因此很难找到小解决方案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的回答。 我不确定如何计算峰值、可能这意味着一个周期的功率。

    TPS92515看起来正常、但如果我仅需5%的占空比就需要2A (因此平均电流非常低、就像闪存 LED 的性能一样)、这仍然需要此类解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    功率器件仍需要能够承载所需的电流。 这些器件可能会更小、因为它们的热不会在占空比小于5%的情况下达到尽可能高的水平、但 MOSFET、电感器和二极管必须能够承载电流。 我认为很难找到一个完整的解决方案、因为它们是针对100%占空比设计的。 闪存类型设计虽然占空比要小得多、但可能是另一个起点。

    此致、