This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29701导通和关断

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710666/bq29701-way-on-and-off

我正在评估 BQ29701。 数据表不理解。

1.我想知道这个芯片的开-关模式。

2.这个芯片的正负端子是如何打开和关闭的?

3、哪种外围电路更适合检测正负端子? 数据表中给出的电话太简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:
    我不确定我是否理解您的要求。 此芯片不能被设计成打开和关闭。 它是一个保护器件、应始终通电以保护其连接的电池。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 MOS 控制开关、是控制接地端还是控制电源端?如果它接地、是否应该将电池与系统分开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该器件控制 FET。 由于此器件使用低侧 FET、因此没有电荷泵。 对于电流安全条件、它会查看 FET 上的压降。 如果我没有回答您的问题、请参阅器件的数据表。

    谢谢
    Onyx