This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SAFT LS17330的化学成分- UL 名称 MH 12802

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711559/bq35100-chemistry-of-saft-ls17330---ul-name-mh-12802

器件型号:BQ35100

尊敬的所有人:

我的客户将使用 BQ35100和主电池:SAFT LS17330。

BQ Studio 软件中的化学成分数据库不包含化学成分 SAFT MH 12802。

是否可以在 DB 中添加该化学成分?

如果没有,如何手动添加化学成分? 哪些是必需的参数?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    您是否知道您的客户计划在哪种工作模式下使用此监测计? 如果是累加器模式、则不需要 chem id。 但是、如果是 SOH 或 EOS 模式、则必须将电池发送到 TI 以生成化学 ID。 此时、对于主电池、该过程需要3个月。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    设计人员使用 EOS 模式。 请告诉我将电池发送给 TI 的程序。
    客户是否可以将电池运送到 TI 或需要通过销售办事处? 柳时敏需要多少个细胞?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenyko:
    请离线向我发送电子邮件。

    谢谢
    Onyx