This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:关断后恢复 Qmax 和 Ra

Guru**** 2616385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711976/bq27421-g1-restoring-qmax-and-ra-after-shutdown

器件型号:BQ27421-G1

您好!

谢谢 Onyx。 很抱歉、我花了一段时间才回到这个问题。

我实现了 Qmax 和 Ra 的恢复。

我的实现包括在关断过程中读取 CONTRAL_STATUS 寄存器、如果设置了 RES_UP 和 Qmax_up 位、则将 Qmax 和 Ra 保持为 NVM。

但是、我在任何测试中都没有看到这些位设置。

您希望这种情况何时发生? 我让它运行了大约1个小时、但位仍然很清楚。  在对 GG 执行关断命令之前、CONTRAL_STATUS 的值为0x8E。

在这之前也没有执行复位、这可以解释这些位是否被清零。

请说明。

谢谢、

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    为了让监测计在现场学习 Qmax、必须通过37%的设计容量的充电器离开或进入电池、并且在经过充电器之前和之后需要两个放松期。 如果是初始学习,则需要90%。 另一方面、电阻更新仅在放电期间发生。  

    您是否遵循器件快速入门指南中详细介绍的有关何时以及如何更新 Qmax 和 RA 的说明流程?

    谢谢

    Onyx