This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432B:ATL432BQDBZR、温度会影响输出电压

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711756/atl432b-atl432bqdbzr-temp-affects-output-voltage

器件型号:ATL432B

你(们)好

我有一个30W DC/DC 应用使用 ATL432B、但当环境温度上升时 、稳压输出高于更高规格、故障 IC 更换良好的 IC 功能是 正常故障 IC 下梁故障。

设置为:燃烧1小时、2.5V 将上升至2.6V、 VIN=17V OUT=15V/2A Vref=2.6 (OUT 规格) Temp=78C

IC 测试失败  

                                    正常失败            

阳极--REF          --> 0.59R     14M

阳极--阴极-->65.3k    10M

阴极--REF    --> 27M        27M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计似乎会导致一个 ATL432而不是另一个 ATL432出现问题。 我认为这可能是一个薪酬问题。 您能否尝试增大 C30的值并查看其是否发生任何变化?

    -Marcoo