This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220使能引脚和禁用直流/直流输出。 正在寻找替代解决方案。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711993/tps61220-tps61220-enable-pin-and-disabling-dc-dc-output-looking-for-alternate-solutions

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS63805

我们正在寻找一个独立的直流/直流降压/升压转换器、以便从我们的3.7V 锂离子单节电池中生成3.3V 电压

我们被误导并使用 tps61220 -然而、当将 EN 线路驱动至一个低电平状态时、TPS 器件进入"直通"模式并输出 Vin - 0.7V

这会导致我们的系统中出现泄漏问题、

请 TI 推荐我们应该使用的解决方案,您是否有具有真正"断开"功能的降压升压直流/直流转换器,或者我们是否应该使用外部开关?

感谢您的反馈

此致

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    此应用中的最小输入电压是多少? 如果最小输入电压低于3.3V、我们需要一个降压/升压转换器。 如果不是、我们只需要一个降压转换器。 它们都具有断开功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!

    TPS63805或其他 TPS630xx 降压/升压器件针对电池应用进行了优化、在此类应用中、电池电压可能会大于或小于请求的输出电压。
    所有这些器件都具有负载断开功能。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、JaserLi
    我们的系统由一节锂离子单节3.7V 电池供电。 我相信截止电压大约为3.0V、因此我们肯定需要一个降压/升压转换器。 这就是我所想到的。 因此输入电压范围为3.0V 至4.2V
    我们需要一个真正的断开功能、而不是直通功能
    理想的封装,与 tps61220 (SC70)的封装接近,当然不贵:)

    你(们)好,Jul

    我将检查您的建议


    非常感谢、