This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:驱动输出是否等于 VDD 电压?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711653/lm5114-does-output-of-drive-equals-the-vdd-voltage

器件型号:LM5114

您好!

我正在考虑使用该驱动器(LM5114BMF/NOPB) 来驱动 GanSystems FET。 (GS61008T)

GaN 系统需要6V 驱动信号以实现最佳性能。  我想确认驱动器的输出是否等于 VDD 电压。
因此、如果我将 VDD 电压设置为6.0V、驱动信号的最大输出将为6.0V。

我想在50%占空比下应用400kHz 的 PWM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PowerGuy、

    感谢您询问 LM5114、我是一名应用程序人员、将为您提供帮助。
    这是完全正确的、当 VDD=6V 时、您应该在输出上看到6V 的电压(在您的负载电容充电后)。 与器件内部图腾柱高侧 FET 的阻抗略有不同、压降取决于通过上拉的平均电流、但与 VDD 相比、压降非常小。

    如果您有任何疑问、请告诉我?!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢!