This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590377

Guru**** 2796725 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710424/tps659037-tps6590377

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我们将 TPS6590377 PMIC 用于 AM5728处理器、在上电时、没有任何电荷从 PMIC 生成、LDOVRTC_OUT 为2.35V。

没有默认的 SMPS9输出电压3.3V、它显示2V。

不会产生其他电压。

为了便于参考、我随附了 PMIC 原理图、建议进行任何更改。

此致、

桑德 V

e2e.ti.com/.../TPS6590377_5F00_SCHMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、

    您能否获取 VCC1、LDOVRTC、VIOIN 和 RESET_OUT 的示波器截图?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    PFA 包含映像、在此情况下 、通道1中 VIOIN 为2.14V、通道 2中的 REST_OUT 为2.29

    CHANEEL 2中的 VCC1为4.93V、通道1中的 LDO_VRTC 为2.37V

    此致、

    桑德 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、

    LDOVRTC 应为1.8V。 VIO_IN 应该为3.3V (根据您的原理图)。 RESET_OUT 也应为3.3V。 您是否将这些电源轨中的任何一个连接到了其他电源轨? 看起来可能会发生一些泄漏。 您是否还可以对任何异常启动波形的加电序列进行范围?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    在电路板中、仅安装了 PMIC、并且电源轨未连接到任何位置。

    此致、

    Sandeep v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、

    您使用的是什么引导配置? 您是否组装了所有电阻器? 如何打开 PMIC? 您能否提供 PWRON、LDOVRTC、VIO_IN 和 RESET_OUT 的示波器截图(在加电时触发的相同示波器截图中)?

    谢谢、
    纳斯塔莎