This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:使用 UDIM 时的输出电流问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711244/tps92641-output-current-question-when-use-udim

器件型号:TPS92641

你(们)好

我的客户使用 UDIM、输出电流峰值仅为10A、而不是平台。

他想知道为什么只有峰值。 是电流限制。

输入= 16V

Viadj=2.5V、

RCS 为0.125 Ω

LED 为10A。 2 并联、总输出为4.2V/20A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    Viadj = 2.5V 意味着 VCS = 0.25V。 如果 RCS 为0.125 Ω、则电流为0.25V/0.125 Ω= 2A。 我假设该设计中有一个大输出电容器。 这可能是导致电流峰值、输出电容器再充电的原因。 当 Iadj 为2.5V 时、RCS 需要为0.0125欧姆、电流为20A。 VCS 为 Viadj/10。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin
    是的、它是0.0125欧姆、这是我的错。
    增大输出电容值是否改善这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    不、其他事情一定是错误的。  如果将调节点设置为20A、您会看到2A、则测量值不正确或无法正常工作。

    它的电源是什么?  您能否监控输入电压并查看其是否稳定或电源是否下降?

    您能否在没有 PWM 的情况下运行它并查看它调节稳态的位置?

    您能否检查示波器并确保其读数正确?

    此致、