This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在多个器件上使用 Battery Management Studio

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711069/bq34z100-g1-using-battery-management-studio-with-multiple-devices

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703AEV2400BQSTUDIO

我正在使用 bq34z100-G1电量监测计和 bq25703a 充电器 IC 进行一个项目。 这两个器件都位于单个 I2C 总线上、连接到 EV2400接口。

当我启动 Battery Management Studio 时、它会立即看到 bq34z100-G1、并在连接到该器件时按我所期望的方式工作。

如果我断开 bq34z100-G1器件的连接(我可以移除将其与 I2C 总线隔离的几个电阻器)、那么当我启动 Battery Management Studio 时、我会看到一个菜单、让我为充电器选择合适的 BQZ 文件、 我可以成功地与充电器 IC 通信。

我的问题是、当两者都在 I2C 总线上时、我不知道如何选择要与之通信的器件。 如果我可以根据需要在两个器件之间切换、这是理想的选择、但如果我可以在启动 Battery Management Studio 时选择要连接的器件、也是可以的。

我在 Win7 Pro 上运行 Battery Management Studio 1.3.54。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    打开设备时、拔下计算机与 EV2400之间的 USB 连接。 启动 bqStudio。 然后、BqStudio 将提示您选择哪个器件。 选择您的首选器件、bqStudio 将加载所选的器件配置文件。 然后将 USB 电缆重新插入、而不重新启动 bqStudio。 确保设备已通电、并且您应该在设备连接时看到左侧仪表板上的图标"亮起"。

    要在器件之间任意切换、请拔下 USB 电缆并重新启动 bqStudio、按照上述过程进行切换。

    建议使用最新版本的 bqStudio、该版本可在 www.ti.com/.../bqstudio 上的"bqstudiotest"下找到

    此致、
    Bryan Kahler