This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:原理图审阅

Guru**** 2614285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711630/lm2755-schematic-review

器件型号:LM2755

您好!

我的客户希望查看以下内容的原理图:

我们计划使用1.8V I2C 逻辑将 LED 驱动器与我们的 MCU 连接。 您能否验证我的原理图连接是否正确?
SDA 和 SCL 线路被上拉到靠近 MCU 的 PP1V8_LP (1.8V)、如下所示
2. VIO 引脚是否正确连接?
3.我们计划在30mA/LED 下使用驱动器,并计划将 I_SET 电阻替换为8.4k 电阻。 如果您对此有任何疑问、请告知我们。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    原理图没有问题、还请确保" VIO 和 SDIO 之间的上拉电阻器必须大于[(VIO-VOL)/3mA]、以满足 SDIO 上的 VOL 要求。 使用较大的上拉电阻器会在较慢的边沿上产生较低的开关电流、而使用较小的上拉电阻器会在较快的边沿上产生较高的开关电流。" 不符合要求。

    对于~30mA/LED、使用8.4k 没有问题。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth