This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735EVM-710:BQ24735EVM-710可n´t 按摩、但无法正常工作。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735EVM-710, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711924/bq24735evm-710-bq24735evm-710-get-the-massage-but-doesn-t-work

器件型号:BQ24735EVM-710
主题中讨论的其他器件: EV2400

Hallo、

我正在使用 BQ24735EVM-710评估模块、但当我预置评估软件的"READ (重新读取)"按钮时、它始终显示"ERROR (错误)"。

我使用 EV2300进行通信、我确信 EV2300会向 SDA 和 SCL 发送一些信号到电路板、但电路板没有反应。

我n´t 了数据表中所述的一切、连接都正确、因此我很困惑电路板为什么不起作用。

我希望您能告诉我原因。

非常感谢。

秋阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邱阳

    您以前是否使用过该 EV2300?
    如果您之前使用过该 EV2300、请在 EVM 上向我发送 SDA 和 SCL 波形。
    如果您以前未使用过 EV2399、则可以购买 EV2400来开始测试。