This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:交流瞬时中断测试50ms

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712014/ucc25630-1evm-291-ac-instantaneous-interruption-test-50msec

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256302

本-圣、

配置如下。

将 UCC 25630-1 EVM - 291的 IC 替换为 UCC 256302、
  通过电阻器将引脚1引脚 HV 引脚连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J9输出
  将引脚12 RVCC 连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J8端子

AC 50ms 压降->从 AC 恢复到50ms 后、LLC 输出电位计停止、然后再次启动1.1秒。

VBUS 保持270VDC、但 Rvcc 保持停止。

这是因为 IC 内部重启序列1.2sec 吗?

请参阅随附的 pdf。

e2e.ti.com/.../AC-instantaneous-interruption-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    我建议检查 ISNS 波形并查看控制器是否在50ms 交流压降下进入 OCP1故障。 当 UCC256302遇到故障情况时、它将禁用 RVCC 并等待1s、然后再重新启用 RVCC。  

    此致、

    本·洛夫